Deshabilitar la optimización de los vínculos dinámicos manipulados en tiempo de ejecución

Si optimiza un proyecto, debe deshabilitar manualmente la optimización de los vínculos dinámicos que se manipulan en tiempo de ejecución
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione la variable del proyecto con el vínculo dinámico.
  2. En
    Propiedades
    , seleccione
    Icono Cambiar vínculo dinámico
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  3. Seleccione
    Avanzado
    y, a continuación, seleccione
    Icono de Configuración
    Configuración
    .
  4. Seleccione
    Optimización del tiempo de ejecución
    y, a continuación, seleccione
    Deshabilitado
    .
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el vínculo dinámico en
    Propiedades
    y seleccionar
    Deshabilitar optimización
    . Para habilitar la optimización, seleccione
    Habilitar optimización
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal