Rutas de acceso

Puede utilizar métodos abreviados de rutas de acceso durante el desarrollo de la lógica de la aplicación.
Accesos directos a las rutas de acceso
Acceso directo
Descripción
%PROJECTDIR%
Directorio que contiene los archivos transferidos en tiempo de ejecución (imágenes, documentos, etc.).
Ejemplo:
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
\
ProjectName
%APPLICATIONDIR%
Directorio que contiene los objetos que se utilizan en tiempo de ejecución, incluidos los siguientes objetos:
  • Base de datos incrustada
  • Almacenamiento de retentividad
  • Archivos exportados
%USB
N
%
,
donde
N
es un número asociado al dispositivo USB.
Ruta de acceso a un dispositivo USB específico conectado al dispositivo de destino.
%SD
N
%
,
donde
N
es un número asociado al dispositivo de tarjeta SD.
Ruta de acceso a un dispositivo de tarjeta SD específico conectado al dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal