Objetos

Un objeto es un elemento que representa un componente físico o no físico en el proyecto. Un tipo es un objeto de modelo o plantilla que permite crear instancias de un objeto.
Cree objetos desde
Vista del proyecto
o la
Vista Tipo
. Modifique las propiedades de un objeto o tipo para cambiar el aspecto y los valores de los datos mostrados para ese objeto en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal