Configurar los certificados de confianza en tiempo de ejecución
Configure un servidor o certificado de cliente rechazado en tiempo de ejecución como un certificado de confianza.
Puede mover el certificado de las siguientes maneras:
- Manualmente, utilizando el Explorador de Windows solo en un destino de Windows.
- Mediante el uso remoto deFactoryTalk Remote Access.
- Usando la misma aplicación.
- DesdeApplicationFiles/PKI/Rejected, mueva el certificado aApplicationFiles/PKI/Trusted/Certs.
Transcurridos unos segundos, el certificado se considera de confianza sin necesidad de reiniciar el
FTOptixApplications
.Entregue su opinión