Agregar Agente MQTT

Configure un Agente MQTT para gestionar la comunicación entre suscriptores y publicadores.
  1. En la , haga clic con el botón derecho en
    MQTT
    y seleccione
    Nuevo
    Agente MQTT
    .
  2. En , configure los ajustes del
    Agente MQTT
    :
    Puerto de escucha
    Se requiere el número del puerto donde escuchar. Si se utiliza esta variable y no se proporciona ningún puerto, no se inicia el agente de escucha predeterminado.
    El valor predeterminado para
    FactoryTalk Optix
    es un único agente de escucha con una configuración común.
    Número máximo de conexiones
    El número máximo de conexiones de cliente permitidas, expresado como un entero, hasta 25.
    Número máximo de mensajes en curso
    El número máximo de mensajes de Calidad de servicio (QoS) 1 y 2 en curso por cliente. Este número incluye los mensajes que están a mitad de camino en protocolos de enlace y reintentados. Si este valor se establece en 0, no habrá límite superior para estos mensajes. Si el valor se establece en 1, se garantiza la entrega en orden de los mensajes de QoS 1 y 2.
    QoS máxima
    La QoS máxima admitida. Se desconectarán los clientes que publiquen con una QoS superior a la máxima especificada aquí.
    Número máximo de mensajes en cola
    El número máximo de mensajes de QoS 1 y 2 en cola por cliente, sin incluir los mensajes que están actualmente en curso (siendo procesados por el agente). Se recomienda establecer un número máximo (mayor que 0) de mensajes en cola.
    Límite de tamaño del mensaje
    El tamaño máximo de mensaje que permite el agente. Los mensajes recibidos que superen este tamaño no serán aceptados por el agente. Si establece este valor en 0, se aceptan todos los mensajes MQTT válidos sin límite de tamaño. Sin embargo, MQTT impone un tamaño máximo real de 268.435.455 bytes.
    Conservar disponible
    Establézcalo en
    falso
    para deshabilitar la compatibilidad con mensajes retenidos. Si un cliente publica un mensaje con el bit de conservación establecido, se desconectará si se deshabilita la compatibilidad.
    Autenticación anónima
    Cuando se establece en
    Falso
    , se requiere autenticación de usuario con contraseña. Si se establece en
    Verdadero
    , no se requiere autenticación de usuario con contraseña.
    Requerir certificado de cliente
    De forma predeterminada, un agente de escucha habilitado para TLS funciona como un servidor web habilitado para HTTPS: el servidor utiliza un certificado firmado por una autoridad de certificación (CA) y el cliente verifica si se trata de un certificado de confianza. El objetivo general es el cifrado del tráfico de red. Si establece
    require_certificate
    en verdadero, el cliente debe proporcionar un certificado válido para conectarse a la red. Esto permite controlar el acceso al agente fuera de los mecanismos proporcionados por MQTT.
    Archivo de certificado de CA
    Define la ruta de acceso a un archivo que contiene los certificados de CA. Son certificados en los que se confía al comprobar los certificados de cliente entrantes. Para la cadena de CA, se supone que el
    cpath
    está codificado como
    \ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    Archivo de certificado de agente
    Ruta de acceso al certificado de servidor codificado en PEM.
    Archivo de clave privada de agente
    Ruta de acceso al archivo de claves codificado en PEM.
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta
MQTT
, aparece el objeto del Agente MQTT configurado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal