Configurar TLS con certificado de cliente

Para configurar TLS con un certificado de cliente, cree una clave de cliente, genere una solicitud de certificado y fírmela con una clave de entidad de certificación.
CONSEJO: El cliente y el servidor deben utilizar la misma autoridad de certificación (CA) para los certificados de cliente y servidor.
Asegúrese de que OpenSSL esté instalado en su dispositivo.
  1. Para configurar TLS con un certificado de cliente
  2. En el símbolo del sistema, cree una clave de cliente escribiendo:
    openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
  3. Cree una solicitud de certificado de cliente con la clave:
    openssl req -new -out client.csr -key client.key
  4. Use la clave de CA para firmar la solicitud de certificado de cliente del paso 2:
    openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal