Editar un registrador de eventos

Puede editar un registrador de eventos en el editor y en
Propiedades
.
  1. Para editar un registrador de eventos:
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el objeto del registrador de eventos.
  3. Para cambiar las variables que desee registrar, en el editor expanda las categorías para activar o desactivar las casillas de verificación de variables y después seleccione
    Aplicar
    .
    IMPORTANTE:
    Al seleccionar una variable para registrar, se establece automáticamente un vínculo dinámico en
    Campos de evento para registrar
    . El vínculo dinámico apunta al argumento de evento correspondiente seleccionado automáticamente. Si el argumento de evento no representa los datos de interés, seleccione un atributo diferente en el cuadro de diálogo
    Vínculo dinámico
    .
    Puede combinar varios argumentos de evento mediante vínculos dinámicos o convertidores (por ejemplo, un formateador de cadenas).
  4. Para cambiar las propiedades del registrador de eventos, en
    Propiedades
    , establezca:
    • Habilitado
      :
      • Verdadero
        . El registrador registra los eventos.
      • Falso
        . El registrador no registra los eventos.
    • Configuraciones regionales
      . Traducciones de las cadenas localizadas almacenadas en la base de datos en función de los ID de la configuración regional (por ejemplo,
      en-US
      ).
    • Base de datos
      . La base de datos que registra los datos del registrador.
  5. Para agregar una configuración de eventos y registrar eventos de interés:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Configuraciones de eventos
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      .
    2. En
      ConfiguraciónDeEvento
      #
      , establezca el
      Origen del evento
      .
      Origen
      Valor
      Origen del evento
      Valor
      Escuchar subárbol
      Cualquier objeto de proyecto:
      (sin valor)
      Verdadero
      Un nodo/objeto y todos sus objetos secundarios:
      Vínculo dinámico (nodo/objeto primario)
      Verdadero
      Un objeto de proyecto específico:
      Vínculo dinámico (objeto específico)
      Falso
    3. En
      Tipo de evento
      , seleccione el tipo de evento de interés.
      CONSEJO: Considere la posibilidad de crear un registrador de eventos dedicado para los tipos de eventos de auditoría.
    4. En el editor, seleccione las variables que desee registrar y elija
      Aplicar
      .
      IMPORTANTE:
      Al seleccionar una variable para registrar, se establece automáticamente un vínculo dinámico en
      Campos de evento para registrar
      . El vínculo dinámico apunta al argumento de evento correspondiente seleccionado automáticamente. Si el argumento de evento no representa los datos de interés, seleccione un atributo diferente en el cuadro de diálogo
      Vínculo dinámico
      .
      Puede combinar varios argumentos de evento mediante vínculos dinámicos o convertidores (por ejemplo, un formateador de cadenas).
    5. Para registrar solo los eventos generados por interacciones del usuario con la aplicación, establezca
      Sesiones no interactivas excluidas
      como
      Verdadero
      .
  6. Para eliminar una configuración de eventos y detener el registro de eventos específicos, en
    Propiedades
    , junto a
    ConfiguraciónDeEvento
    #
    , seleccione
    Icono Eliminar
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal