Duplicar un registrador de datos

La duplicación de un registrador de datos configura un nuevo registrador basado en el registrador existente.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono Abrir página de panel
    Abrir página de panel
    .
  2. En el editor, seleccione
    Configurar un registrador de datos
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en el registrador de datos que desee duplicar y seleccione
    Duplicar
    .
    Aparecerá un nuevo registrador de datos en la lista de los registradores de datos disponibles.
Edite la configuración del registrador duplicado. Consulte Editar un registrador de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal