Configurar el dispositivo en el que se está ejecutando la aplicación FactoryTalk Optix

Use el widget de configuración del dispositivo para configurar un dispositivo y ver la información de producto y la información de diagnóstico del dispositivo.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de configuración del dispositivo.
    Si ha creado su proyecto mediante la plantilla
    OptixPanel
    en la página de inicio, seleccione
    Configuración
    y, a continuación, seleccione
    Dispositivo
    .
  2. Seleccione
    Configuración
    para especificar:
    • Deshabilita las actualizaciones de aplicaciones y firmware
      . Active esta opción para deshabilitar las actualizaciones o desactívela para permitir actualizaciones en el dispositivo remoto. Debe seleccionar
      Reiniciar
      para reiniciar el dispositivo después de deshabilitar las actualizaciones de aplicación y firmware.
    • Nombre del dispositivo
      . Cambie el nombre del dispositivo. Debe seleccionar
      Reiniciar
      para reiniciar el dispositivo después de cambiar el nombre del mismo.
    • Nombre de la aplicación
      . Nombre del
      FactoryTalk Remote Access
      implementado en el dispositivo remoto. El
      Nombre de la aplicación
      es de solo lectura.
  3. Seleccione
    Información del producto
    para ver información de solo lectura del dispositivo:
    • Nombre del producto
      . Nombre del dispositivo.
    • Número de catálogo
      . Número de catálogo del dispositivo.
    • Firmware de OptixPanel
      . Número de versión del firmware instalado en el dispositivo.
    • SO
      . Número de versión del sistema operativo instalado.
    • System Manager
      . Número de versión del System Manager instalado.
    • FT Optix Studio
      . La versión
      FactoryTalk Optix Studio
      usada para crear la aplicación que se ejecuta en el dispositivo.
  4. Seleccione
    Diagnósticos
    para ver la información de solo lectura del dispositivo:
    • Utilización de la CPU
      . Uso de la CPU del dispositivo.
    • Temperatura de la CPU
      . Temperatura del dispositivo.
    • Memoria utilizada
      . Cantidad de RAM que se utiliza.
    • Memoria libre
      . Cantidad de RAM que está disponible.
    • Último reinicio
      . Fecha y hora en la que se reinició por última vez el dispositivo.
    • Almacenamiento utilizado
      . Cantidad de memoria de disco que se utiliza.
    • Almacenamiento libre
      . Cantidad de memoria de disco que hay disponible.
    • Ultima implementación
      . Fecha y hora en la que la aplicación
      FactoryTalk Remote Access
      se implementó por última vez en el dispositivo.
  5. Si deshabilita las actualizaciones de la aplicación y el firmware o cambia el nombre del dispositivo, debe seleccionar
    Reiniciar
    para reiniciar el dispositivo y confirmar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal