Conectar al acceso remoto

Configure el acceso remoto al dispositivo, así como la asistencia remota, a través del widget
FactoryTalk Remote Access
.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de FactoryTalk Remote Access.
    Si ha creado el proyecto usando la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccione
    Configuración
    y, a continuación, seleccione
    FT Remote Access
    En la ficha
    Conexiones
    del widget,
    Versión de FT Remote Access Runtime
    muestra la versión que se está ejecutando en el dispositivo.
  2. Para conectar el dispositivo a la aplicación
    FactoryTalk Remote Access
    , seleccione
    Conexiones
    .
  3. En
    Conexión a FT Remote Access
    , seleccione
    Conectar
    .
    Si el dispositivo ya está agregado al dominio de
    FactoryTalk Remote Access
    , el dispositivo se conectará automáticamente. Si el dispositivo no se encuentra en el dominio
    FactoryTalk Remote Access
    , se le pedirá que agregue su dispositivo en FactoryTalk Remote Access con el ID de dispositivo y la contraseña mostrados. 
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal