Administrar referencias de biblioteca
Muestra un resumen filtrable de los elementos de la biblioteca agregados a su proyecto. Reemplaza, omite o quita referencias a elementos específicos.
- En la barra de herramientas principal, seleccione el menú desplegable después dey seleccioneBibliotecas de plantillasAdministrar referencias de biblioteca.El editor dereferencias de bibliotecasmuestra los elementos agregados de las bibliotecas al proyecto con sus versiones. La última columna muestra el estado de cada elemento.CONSEJO: Seleccionepara mostrar el resumen más reciente de los elementos de la biblioteca en su proyecto.
Actualizar - (opcional) EnBuscar, escriba los nombres de los elementos para filtrar los elementos por nombre.
- (Opcional) EnFiltrar por, seleccione cómo filtrar los elementos:
- Todo. Muestra todos los elementos.
- Actualizaciones. Muestra únicamente los elementos que se puedan actualizar.
- Ausentes. Muestra únicamente los elementos que ya no se encuentren en las bibliotecas.
- Omisiones. Muestra únicamente los elementos ignorados anteriormente.
- Seleccione un elemento o seleccioneoCtrlpara seleccionar varios elementos y, a continuación, seleccione:Shift
- Reemplazar. Reemplaza el elemento por otro.CONSEJO: Solo puede reemplazar tipos de objeto por tipos de objeto con el mismo nombre. No puede reemplazar instancias de objeto u objetos con nombres diferentes.
- Omitir. Omite la siguiente actualización del elemento.CONSEJO: Por ejemplo, si omite una actualización de v2 para un elemento de v1, la actualización de v2 no se mostrará enActualizaciones. Una vez que haya una actualización v3 disponible para el artículo, la actualización v3 se mostrará enActualizaciones.
- Quitar. Quita la referencia entre el elemento de proyecto y el elemento de biblioteca.
Entregue su opinión