Configurar una biblioteca local

Configure una biblioteca local personalizada para almacenar plantillas de objetos y variables.
CONSEJO: Para usar una biblioteca local personalizada en otro equipo, copie la carpeta con el nombre de la biblioteca de
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
a la misma ubicación en otro equipo. Como alternativa, puede usar bibliotecas remotas. Consulte Configurar una biblioteca remota.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    y elija
    Nueva biblioteca
    .
  3. (Opcional) Introduzca un nombre para la biblioteca.
    CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de las bibliotecas y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de las bibliotecas y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
La nueva biblioteca aparece en
Bibliotecas de plantillas
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal