Motor de presentación nativo
Utilice el motor de presentación nativo para aplicaciones HMI típicas que se ejecutan en destinos con un panel de operador.
Información general
Un proyecto solo puede contener un motor de presentación nativo.
Al ejecutar un proyecto, se genera una sesión interactiva y se autentica con el usuario inicial. Puede cambiar el usuario actual de una sesión interactiva. En función del usuario y la lógica creada, la interfaz puede cambiar dinámicamente en la misma sesión.
CONSEJO:
Para especificar el usuario, consulte Métodos globales para la sesión o Registro y auditoría de las actividades de la sesión.
Para configurar un motor de presentación nativo, consulte Configurar un motor de presentación nativo.
SVG
Entregue su opinión