Gráfico de XY

Muestra el valor de las variables bidimensionales en un gráfico.

Caso de uso

Represente gráficamente o configure procesos de la máquina, por ejemplo, el perfil de corte o la zona de trabajo en la que puede funcionar una máquina.
CONSEJO: Puede deshabilitar la visualización de una pluma estableciendo su propiedad
Habilitado
en
Falso
.

Ejemplo

Gráfico XY con varios puntos de datos conectados por líneas, que muestran valores distribuidos a través de ejes positivos y negativos. El punto central está resaltado en negro, mientras que los demás están sombreados en gris.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal