Acercar y alejar un gráfico de tendencia

Amplíe los ejes X e Y de un gráfico de tendencias para centrarse en datos específicos. Acercar y alejar los ejes del gráfico de tendencia o por separado. La ampliación solo se aplica a los modos de tendencia de
Intervalo normal
y
Rango de tiempo
.
  • Para aplicar zoom al gráfico de tendencia:
    • Utilice el gesto de pellizcar para ampliar o reducir el tamaño.
    • Coloque el puntero del ratón en el área de interés del gráfico de tendencias y desplácese hacia delante o hacia atrás.
    • Seleccione el gráfico de tendencias y seleccione
      +
      o
      -
      .
  • Para aplicar zoom solo en el eje X, coloque el puntero del ratón en cualquier lugar del gráfico de tendencias, mantenga pulsado
    y después desplácese hacia arriba o hacia abajo.
  • Para aplicar zoom solo en el eje Y, coloque el puntero del ratón en cualquier lugar del gráfico de tendencias, mantenga pulsado
    y después desplácese hacia arriba o hacia abajo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal