Configurar un botón desplegable

Configure un objeto
Botón desplegable
vinculándolo con un tipo de objeto de contenedor.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , cree un tipo de objeto de contenedor que se mostrará cuando seleccione el botón desplegable.
    Para obtener más información, consulte Crear un tipo de objeto gráfico.
    Por ejemplo, cree un tipo de panel.
  2. En la
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Botón desplegable
    .
  3. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Panel
    y el tipo de objeto del contenedor.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal