Acordeón

Contenedor que incluye bloques de contenido ampliables.

Caso de uso

Normalmente, se utiliza para mostrar o contraer bloques de contenido secundario en un panel.
CONSEJO: Para agregar contenido al objeto
Acordeón
, inserte objetos en los objetos
Encabezado
y
Contenido
.

Ejemplo

Acordeón: contraído
Panel Acordeón1 contraído, que muestra solo el encabezado y un icono de flecha hacia abajo.
Acordeón: expandido
Panel Acordeón1 expandido, que muestra tres casillas de verificación etiquetadas como CasillaDeVerificación1, CasillaDeVerificación2 y CasillaDeVerificación3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal