Cuadro de texto
Agregue campos editables para introducir valores que serán procesados por la lógica de aplicación.
Caso de uso
Agregue campos editables para implementar capacidades de entrada de datos en las aplicaciones.
Por ejemplo, utilice cuadros de texto para introducir:
- Credenciales para la autenticación.
- Valores de cadena que serán procesados por la lógica de aplicación.
CONSEJO:
Etiquete los campos con claridad y valide la entrada para evitar errores en la lógica de aplicación.
Ejemplo
Cuadros de texto para el nombre de usuario y la contraseña

text box
runtime text
editable fields
application logic
user input
Entregue su opinión