Cuadro de número

Para aumentar o reducir un valor numérico, introduzca el valor o utilice los botones.

Caso de uso

Cambie el valor de una variable analógica, como pueda ser un punto de ajuste de temperatura.

Ejemplo

Cuadro de edición numérica con flechas izquierda y derecha para cambiar el valor numérico
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal