Botón de opción

Selecciona una opción mutuamente exclusiva en un grupo.

Caso de uso

Proporcione opciones mutuamente exclusivas. Por ejemplo, seleccione un elemento de una lista de componentes mecánicos alternativos o modos de aplicación.
CONSEJO: Para crear un grupo de opciones mutuamente excluyentes, cree varios objetos
Botón de opción
diferentes bajo un objeto de contenedor único.

Ejemplo

Botones de opción para seleccionar el modo claro o el modo oscuro
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal