LED

Muestra un valor booleano como un LED que está activo o no activo. Los objetos LED son útiles para la monitorización y resolución de problemas en los sistemas.

Caso de uso

Utilice los indicadores LED para señalar un estado de alarma, indicar el funcionamiento de una parte mecánica o representar una función de software.

Ejemplo

LED activo
El LED rojo se muestra como activo.
LED inactivo
El LED rojo se muestra como inactivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal