Bloquear o desbloquear un objeto gráfico

Bloquee un objeto para impedir que se produzcan cambios en el objeto en tiempo de diseño.
  • En
    Vista del proyecto
    o en la ventana, pase el cursor por encima del contenedor y seleccione:
    • Icono Bloquear
      Bloquear
      . Bloquea el objeto.
    • Icono de desbloqueo
      Desbloquear
      . Desbloquea el objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal