Alinear objetos
Alinee los objetos seleccionados de forma vertical u horizontal en el área de diseño. La alineación de objetos aumenta y disminuye los márgenes de los elementos seleccionados.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione.
El editor abre una ficha independiente. - Seleccione el objeto que desee alinear.CONSEJO: Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione varios objetos.
- En la barra de herramientas Área de diseño, seleccione el icono para alinear los objetos seleccionados en el área de diseño:
- Alinear al borde izquierdo.

- Alinear al borde superior.

- Alinear al borde derecho.

- Alinear al borde inferior.

align
Entregue su opinión