Configurar un servidor FTP

Instale los paquetes NuGet, configure los parámetros del script y ejecute el script lógico del servidor FTP para configurar un servidor FTP.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
  1. Instale versiones estables de los siguientes paquetes NuGet:
  2. Configure los parámetros necesarios del script
    FTPServerLogic
    . Consulte Configuración del servidor FTP.
  3. Ejecute el script
    FTPServerLogic
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal