Configurar un cliente de FTP

Instale un paquete NuGet, configure los parámetros del script del cliente FTP y ejecute el script para configurar un cliente FTP.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
  1. Instale versiones estables del siguiente paquete NuGet: FluentFTP. Consulte Paquetes NuGet.
  2. Configure los parámetros necesarios del script
    FTPClientLogic
    . Consulte Configuración de cliente FTP.
  3. Ejecute el script
    FTPClientLogic
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal