Cláusulas CREATE

Las instrucciones
CREATE
son parcialmente compatibles con
TABLE
e
INDEX
.
IMPORTANTE: El analizador de base de datos de Influx no admite las instrucciones
CREATE
, incluidas
TABLE
e
INDEX
. Solo el esquema explícito se puede administrar o modificar mediante la API de cliente. Para obtener más información, consulte https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/.

Funcionalidad compatible

Ejemplos de la funcionalidad CREATE admitida
Comportamiento esperado
Consulta para lograr el comportamiento esperado
Crea un índice único en una tabla.
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1);
Crea un índice si aún no existe.
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1);
Crea una tabla mediante una instrucción SELECT.
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;
Crea una tabla temporal mediante una instrucción SELECT.
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;

Funcionalidad no compatible

  • Instrucciones CREATE para la base de datos Influx.
  • Métodos avanzados de creación de tablas con definiciones explícitas de columnas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal