Cláusula CHAR_LENGTH

La cláusula
CHAR_LENGTH
obtiene la longitud de una columna de tipo
String
.

Funcionalidad compatible

Ejemplos de funcionalidad CHAR_LENGTH compatible
Comportamiento esperado
Consulta para lograr el comportamiento esperado
Calcula la longitud de una cadena en una columna.
SELECT CHAR_LENGTH(Column1) AS Column1Length FROM Table1;
Filtra las filas en las que la longitud de la cadena sea mayor que 10.
SELECT * FROM Table1 WHERE CHAR_LENGTH(Column1) > 10;

Funcionalidad no compatible

  • Uso de CHAR_LENGTH con tipos de datos que no sean de cadena.
  • Combinación de CHAR_LENGTH con funciones de agregación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal