Literales del Evaluador de expresiones
Los literales del Evaluador de expresiones incluyen booleanos, enteros, decimales, números hexadecimales, cadenas de texto y formatos de fecha y hora.
- Booleanos.
- Enteros.
- Decimales donde el separador decimal debe ser un punto.
- Números hexadecimales con el prefijo0x.
- Texto como una cadena delimitada por comillas dobles.CONSEJO: Las comillas dobles repetidas ("") se interpretan como una secuencia de escape.
- La fecha y la hora. Por ejemplo,2017-06-28T15:26:06.0790910.
Entregue su opinión