Configurar la auditoría de firma

Utilice Auditoría de firma para exigir a los usuarios que proporcionen firmas electrónicas.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En la ventana , busque
    Signing Workflows
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre el
    Flujos de trabajo de firma
    hasta
    UI
    en el panel .
    En el panel , aparece la carpeta
    AuditSigning1
    .
  4. 4. Expanda la carpeta
    AuditSigning1
    y seleccione
    AuditDialogBox
    .
  5. 5. En el panel , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Usuarios
    y
    ProjectName
    Seguridad
    Usuarios
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. En el panel , seleccione
    SigningController
    .
  7. En el panel :
    1. Agregue usuarios y grupos con permisos para realizar una firma y una doble firma.
    2. Seleccione el tipo de flujo de trabajo predeterminado.
  8. En el panel , seleccione la variable.
    CONSEJO: Por ejemplo, si desea activar un flujo de trabajo de firma electrónica cuando un usuario cambie el valor de un medidor lineal, configure el objeto de variable asociado con el valor del medidor.
    Para obtener más información, consulte Referencia de auditoría de firma.
  9. En el panel , en la parte superior, seleccione
    Icono Agregar en negro
    y elija
    Auditoría de firma
    .
  10. (Opcional) Configure los ajustes de auditoría de firma predeterminados seleccionando un tipo de flujo de trabajo y agregando usuarios y grupos que puedan completar el flujo de trabajo.
    CONSEJO: La configuración de auditoría de firma predeterminada se hereda del objeto
    SigningController
    .
  11. Repita de 1 a 10 para cada variable para la que desee activar la firma electrónica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal