Crear un vínculo dinámico mediante un alias

Cree un vínculo dinámico para usar un alias existente como método abreviado. Los vínculos dinámicos evitan tener que buscar repetidamente el mismo nodo de origen.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un nodo que tenga el valor de propiedad que desee establecer en el vínculo dinámico.
  2. En
    Propiedades
    , en la propiedad de interés, seleccione
    Icono Agregar vínculo dinámico
    Agregar vínculo dinámico
    .
  3. Expanda la carpeta
    Alias
    o la carpeta de
    Cargadores de paneles
    para seleccionar el nodo de alias
    Icono de alias
    que quiere mostrar.
    Aparecen el modelo de información al cual señalan los puntos de alias y el nodo de origen del vínculo dinámico.
    CONSEJO: En la ventana
    Vínculos dinámicos
    , los alias que cree aparecerán en la carpeta
    Alias
    . Los alias de la carpeta de
    Panel dinámico
    se generan automáticamente.
  4. Seleccione el nodo de origen de interés y, a continuación, elija
    Seleccionar
    .
La ruta del nodo o atributo de referencia aparece en la propiedad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal