Ver eventos de registro de alarmas en la zona horaria UTC

En tiempo de ejecución, el objeto
Cuadrícula de datos
del widget
Cuadrícula de historial de alarmas
muestra la fecha y la hora en la columna
Sello de hora
. La hora aparece en la zona horaria local del dispositivo con la propiedad
LocalTime
de los eventos. Para ver eventos de registro de alarmas en la zona horaria estándar UTC, configure la propiedad
Hora
de los eventos.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , desde
    Widgets
    , arrastre el objeto
    Cuadrícula de historial de alarmas
    a la carpeta de
    UI
    deseada.
    El widget aparece en el nodo.
  3. Con la
    Cuadrícula de datos
    del widget seleccionada, en la propiedad
    Texto
    de
    Sello de hora
    u otra columna, seleccione
    Icono Cambiar vínculo dinámico
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  4. En la ventana Vínculos dinámicos, seleccione
    Alias
    {Item} […]
    Time
    .
  5. Elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal