Diseño de experiencia de usuario para objetos de interfaz de usuario

Diseñar interfaces de usuario que sean consistentes, intuitivas, adaptables y accesibles es clave para ofrecer una experiencia de usuario fluida.

Consistencia e intuición

Diseñe un comportamiento de interfaz de usuario intuitivo y consistente para mejorar la usabilidad y asegurarse interacciones de usuario previsibles.
  • Mantenga predecible el comportamiento de la interfaz de usuario. Por ejemplo, los botones siempre deben parecer como que se puede hacer clic sobre ellos.
  • Asegúrese de que los elementos de la interfaz de usuario utilizados con frecuencia sean fácilmente accesibles.

Capacidad de respuesta

Diseñe elementos de interfaz de usuario adaptables que se ajusten perfectamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos para lograr una experiencia de usuario consistente.
CONSEJO: Consulte Crear una interfaz de usuario con capacidad de respuesta para obtener más información sobre este tema.
  • Asegúrese de que los objetos de la interfaz de usuario se adapten a diferentes tamaños de pantalla.
  • Pruebe la interfaz de usuario en varios dispositivos para comprobar la consistencia.

Accesibilidad

Diseñe elementos de interfaz de usuario con suficiente contraste y soporte completo de teclado y lector de pantalla para garantizar la accesibilidad para todos los usuarios.
CONSEJO: Consulte Hojas de estilo para obtener más información sobre este tema.
  • Utilice suficiente contraste para facilitar la legibilidad.
  • Asegúrese de que los objetos interactivos de la interfaz de usuario sean accesibles mediante teclado y lector de pantalla.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal