Cuadro de diálogo Contador de nodos
Puede comprobar el tamaño y la complejidad de un objeto específico en tiempo de ejecución mediante un
cuadro de diálogo Contador de nodos
proporcionado por FactoryTalk® Optix™
en el administrador de bibliotecas
.El
cuadro de diálogo Contador de nodos
es una herramienta de diagnóstico que se puede utilizar para contar el número de nodos de una parte del proyecto. Es muy útil cuando se quiere entender por qué una página específica tarda mucho en cargarse o para entender si algunos elementos requieren optimización.
CONSEJO:
No existe un límite general de nodos de notas por pantalla. Debe monitorizar el recuento de nodos y evaluar la complejidad para su dispositivo específico.
- Vaya a y mueva elcuadro de diálogo Contador de nodosa cualquier subcarpeta del nodo de interfaz de usuario, en el panelVista del proyecto.
- En cualquier página, agregue unBotóny configure elEvento de clic del ratónpara ejecutarComandos de interfaz de usuarioy el métodoOpenDialog.
- Cree unCree un VínculoDinámicodesde el parámetroDiálogopara el tipoCree un VínculoDinámico.
- Cree unCree un VínculoDinámicodesde el parámetroAliasNodepara el elemento que desea inspeccionar en tiempo de ejecución.
- En tiempo de ejecución, haga clic en el botón para mostrar elcuadro de diálogo Contador de nodos; aparecerá el recuento de nodos.
CONSEJO:
Si la propiedad
AliasNode
del botón está vinculada a un PanelDeNavegación
o PanelDeNavegación
, el contador se actualizará automáticamente cada vez que se cargue una nueva página.Entregue su opinión