Asistente de IA
Asistente de IA
proporciona respuestas, orientación y solución de problemas para proyectos de FactoryTalk Optix
.Información general
Interactúe con
Asistente de IA
en el panel Asistente de IA
.Panel Asistente de IA

Elemento | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Icono Borrar el historial de chat | Borra el chat actual. Es útil si desea iniciar un nuevo chat. |
![]() | Icono Cerrar | Cierre el panel Asistente de IA .Para alternar el panel Asistente de IA , seleccione Asistente de IA |
![]() | Mensajes de Chat | Vea sus mensajes y las respuestas de Asistente de IA .Las respuestas de Asistente de IA pueden incluir estas secciones para respuestas complejas:
|
![]() | Campo Introducir mensaje | Introduzca un mensaje para iniciar o continuar un chat con Asistente de IA .Envíe su mensaje pulsando la tecla Enter Enviar mensaje |
Para obtener más información sobre cómo interactuar con
Asistente de IA
, consulte Usar Asistente de IA.Operación
Proceso de Asistente de IA
Asistente de IA
se integra con FactoryTalk Optix Studio
como asistente en tiempo de diseño. La IA no puede escribir directamente en los controladores, cambiar los sistemas en tiempo de ejecución ni realizar acciones críticas para la seguridad. La IA no realiza cambios en su proyecto o sistema automáticamente.La IA se comunica con
FactoryTalk Optix Studio
mediante el protocolo NATS
. La IA utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) que Rockwell Automation
aloja en la nube y al que accede mediante API seguras. Las API envían mensajes de usuario para su procesamiento y devuelven respuestas.La IA utiliza retrieval-augmented generation (RAG) para proporcionar respuestas basadas en la documentación.
IMPORTANTE:
Asistente de IA
puede mostrar información inexacta. Consulte la documentación de FactoryTalk Optix
para verificar sus respuestas.Casos de uso
Asistente de IA
le ayuda a encontrar respuestas sobre FactoryTalk Optix
sin buscar en la documentación. Use Asistente de IA
para acceder a información, conocer las prácticas recomendadas y solucionar problemas en sus proyectos.Obtenga orientación para tareas comunes relacionadas con
FactoryTalk Optix
:- Obtenga orientación paso a paso para tareas como instalar y activarFactoryTalk Optix Studio, gestionar proyectos, procesar datos de dispositivos de campo, diseñar lógica empresarial, visualizar datos, proteger laAplicaciones FactoryTalk Optixy ampliar proyectos con NetLogics personalizados de C#.
- Conozca más detalles de la versión actual deFactoryTalk Optix.
Amplíe sus conocimientos sobre
FactoryTalk Optix
:- Conozca las prácticas recomendadas para proyectos deFactoryTalk Optix.
- Acceda a tutoriales y ejemplos prácticos.
Resuelva problemas con
FactoryTalk Optix
:- Encuentre respuestas a las preguntas frecuentes.
- Compruebe los requisitos del sistema.
- Revise las anomalías conocidas y encuentre soluciones.
Límites de uso
Asistente de IA
aplica límites de mensajes, historial de sesión y tamaño de respuesta. Estos límites ayudan a controlar la gestión de solicitudes y la entrega de respuestas.Límite | Valor |
|---|---|
Tamaño máximo del mensaje del usuario | 5 KB |
Historial máximo de solicitudes de usuario por chat o sesión | 100 solicitudes |
Tamaño máximo de todos los mensajes por chat | 1 MB |
Tamaño máximo de respuesta del LLM | 50 KB |
Si una solicitud supera un límite,
Asistente de IA
no procesa la solicitud y muestra un mensaje de error.Asistente de IA
le informa cuando las respuestas del LLM superan 50 KB y el sistema bloquea o trunca las respuestas.AI Assistant
project guidance
troubleshooting
FactoryTalk Optix
Entregue su opinión