Desarrollar una interfaz específica del usuario

Desarrollar una interfaz específica del usuario

Proporcione una experiencia de usuario personalizada y haga que ciertas áreas de la interfaz sean accesibles solo para un grupo de usuarios en particular.
Ejemplo de aplicación
El solo está visible para los administradores que han iniciado la sesión.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
UserSpecificInterface.zip
Requisitos previos
  • Configure los usuarios y grupos de la manera siguiente:
    Nombre de usuario
    Contraseña
    Grupos
    Admin1
    admin
    Admins
    User1
    user
    Users
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal