Variables de la aplicación

Variables de la aplicación

Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable de
Aplicación
predefinida para configurar la
FTOptixApplication
. Por ejemplo, vincule a la visibilidad de una propiedad para hacer que el objeto parpadee en función del estado de una máquina o un proceso.Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.
La categoría
Aplicación
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la
FTOptixApplication
.
Variables de la aplicación
Variable
Tipo
Definición
Lectura o escritura
Reinicio necesario
Parpadeo rápido
Boolean
Un valor variable que alterna entre activado durante 1 segundo y desactivado durante 0,5 segundos.
Solo lectura
Reinicio no necesario
Parpadeo medio
Boolean
Un valor variable que alterna entre activado durante 2 segundos y desactivado durante 1 segundo.
Solo lectura
Reinicio no necesario
Parpadeo lento
Boolean
Un valor variable que alterna entre activado durante 3 segundos y desactivado durante 1,5 segundos.
Solo lectura
Reinicio no necesario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal