Editor de matrices

Editor de matrices

Utilice el editor de matrices para modificar los valores de las variables de matriz.
Editor de matrices
Elementos del editor de matrices
Elemento
Nombre
Descripción
1
Add
Agregar
Agrega una celda a una matriz no restringida.
2
Eliminar
Elimina una celda de una matriz no restringida.
3
Columna Celdas de matriz
Lista las celdas de la matriz.
4
Columna Valores de matriz
Enumera los valores de celdas de matriz que se pueden editar.
CONSEJO:
Si la matriz enumera colores, puede seleccionar la vista previa para abrir el selector de colores.
Puede crear vínculos dinámicos en valores de celda y convertir el índice de matriz principal en dinámico. Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
5
Botón
Aplicar
Aplica los cambios a los valores de la matriz y cierra el editor.
6
Botón
Cancelar
Cancela los cambios en los valores de matriz y cierra el editor.
7
Botón
Abrir en pestaña
Abre el editor de matrices en el panel central.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal