Configure el modo de autenticación

Configure el modo de autenticación

Cambie el modo de autenticación predeterminado para permitir que los usuarios locales y los usuarios de dominio puedan iniciar sesión en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
Para permitir que los usuarios de Active Directory lleven a cabo la autenticación, puede realizar una de estas acciones:
  • Obtenga el nombre de dominio y la dirección del servidor de Active Directory.
  • Asegúrese de que el cliente de
    Windows
    esté unido al dominio de Active Directory.
Para permitir que se autentiquen los usuarios LDAP, debe obtener:
  • Dirección del servidor LDAP
  • Archivo de certificado de CA Base64 exportado desde el servidor de Active Directory o desde un equipo del dominio
CONSEJO:
FactoryTalk Optix Studio
no es compatible con LDAP sobre SSL (LDAPS).
  1. Para configurar el modo de autenticación
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo raíz.
  3. En
    Propiedades
    , expanda
    Autenticación
    y, a continuación, en
    Modo de autenticación
    , seleccione el tipo de autenticación que permita que los usuarios específicos puedan iniciar sesión:
    • Solo modelo
      . Usuarios creados en
      FactoryTalk Optix Studio
      .
    • Solo local
      . Usuarios de equipos locales.
    • Solo dominio
      . Usuarios de Active Directory y LDAP.
    • Dominio y local
      . Usuarios de Active Directory, LDAP y equipos locales.
    • Cualquiera
      . Usuarios de cualquier tipo.
  4. (Opcional) Establezca
    DefaultUserFolder
    para cambiar la carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario.
    CONSEJO: La carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario es
    Seguridad
    Usuarios
    . Cuando un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, aparece el objeto de usuario correspondiente en la carpeta especificada.
  5. Si desea ejecutar la aplicación en un cliente fuera del dominio de Active Directory:
    1. En
      Nombre de dominio predeterminado
      , introduzca el nombre de dominio predeterminado de los usuarios de dominio que inician sesión en tiempo de ejecución.
      CONSEJO:
      Para obtener la dirección del servidor, introduzca en PowerShell el comando
      nslookup -type=srv _ldap._tcp.
      ftoptix.local
      , donde
      ftoptix.local
      es el nombre de dominio del servidor de Active Directory, y copie el DNS del servidor.
      Si deja el
      Nombre de dominio predeterminado
      en blanco, el nombre de dominio el cliente se establece en función del dominio de Active Directory al que se ha unido el cliente
      Windows
      .
    2. En
      Dirección de servidor predeterminada
      , introduzca la dirección del servidor LDAP o Active Directory.
      CONSEJO:
      Para obtener la dirección del servidor, introduzca en PowerShell el comando
      nslookup -type=srv _ldap._tcp.ftoptix.local
      , donde
      ftoptix.local
      es el nombre de dominio del servidor de Active Directory, y copie la dirección de Internet.
      Si deja la
      Dirección del servidor predeterminada
      en blanco, la dirección del servidor de Active Directory se establecerá en función del dominio de Active Directory al que se ha unido el cliente
      Windows
      . Si no especifica el puerto en la dirección del servidor, se utiliza el puerto 389.
  6. En
    Archivo de certificado de CA
    , seleccione
    Examinar
    y seleccione el archivo de certificado de CA Base64.
    CONSEJO:
    Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar en
    Seleccionar archivo
    .
    Si el archivo no aparece en
    Seleccionar archivo
    , seleccione
    Importar archivo(s)
    y en
    Importar archivo(s)
    , seleccione el archivo que desee importar y elija
    Seleccionar
    .
    CONSEJO: Si deja el
    Archivo de certificado de CA
    en blanco, se utiliza el equipo local
    Windows
    para autenticar al usuario. El archivo de certificado de CA es necesario para autenticarse en un servidor LDAP específico o para utilizar un cliente Linux.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal