Parámetros de la vista Configuración de detección
La vista
Configuración de detección
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Conexión de alimentación | |
Tipo de motor | Especifica si el motor es trifásico o monofásico. Los posibles valores son:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.ThreePhase |
Modo de voltaje | Especifica si el sistema de alimentación es un sistema Delta o Estrella. Los posibles valores son:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.VoltageMode El modo de voltaje no está disponible cuando el tipo de motor se establece en trifásico. |
Transformadores | |
Relación del transformador de corriente | Si se utiliza un transformador de corriente reductor externo, estos parámetros permiten al usuario ajustar automáticamente la corriente medida. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.CTPrimary (unidades: 1 A) Etiqueta de configuración: DeviceName:C.CTSecondary (unidades: 1 A) Los controles del transformador de corriente están habilitados solo para módulos de detección de 30A. |
Relación del transformador de potencial | Si se utiliza un transformador reductor de tensión externo, estos parámetros permiten al usuario ajustar automáticamente la tensión medida. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.PTPrimary (unidades: 1 V) Etiqueta de configuración: DeviceName:C.PTSecodnary (unidades: 1 V) Los controles del transformador de potencial están habilitados solo para módulos de detección de tipo VIG. |
Escala de tensión | Especifica si la escala de tensión está en voltios o kilovoltios. Los valores posibles son:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.VoltageScale La escala de voltaje solo está habilitada para los módulos de detección de tipo VIG. |
Escala de potencia | Especifica si la escala de potencia está en kilovatios o megavatios. Los posibles valores son:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.PowerScale La escala de potencia solo está habilitada para los módulos de detección de tipo VIG. |
Demanda | |
Período de demanda | Especifica el número de minutos en un período de demanda. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.DemandPeriod (unidades: 1 minuto, o 15 = 15 minutos) El período de demanda solo está habilitado para los módulos de detección de tipo VIG. |
Número de períodos | Especifica el número de períodos que se deben promediar para el cálculo de la demanda. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods El número de períodos solo está habilitado para los módulos de detección de tipo VIG. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión