Parámetros de la vista Módulos de expansión

La vista
Expansion Modules
incluye estos parámetros:
Parámetros
Parámetro
Descripción
Disparo del Bus de expansión
Habilitar disparo cuando falla la conexión con el módulo de expansión
Active esta opción para habilitar el disparo del Bus de expansión.
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusTripEn (establecido para habilitar)
Incluir en el historial el disparo por fallo de conexión con el módulo de expansión
Este control se habilita cuando está habilitado el disparo del Bus de expansión. Active esta opción para incluir el disparo del Bus de expansión en la instantánea.
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.History.ExpansionBusTripEn (establecido para habilitar)
Advertencia del Bus de expansión
Habilitar advertencia cuando falla la conexión con el módulo de expansión
Active esta opción para habilitar la advertencia del Bus de expansión.
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusWarningEn (establecido para habilitar)
Incluir la advertencia de fallo de conexión al módulo de expansión en el historial
Este control se habilita cuando la advertencia del Bus de expansión está habilitada. Seleccione esta opción para incluir la advertencia del Bus de expansión en la instantánea.
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.History.ExpansionBusWarningEn (establecido para habilitar)
Configuración de definición del Módulo del Bus de expansión
La cuadrícula muestra los Módulos del Bus de expansión configurados y sus Acciones de desigualdad configuradas asociadas. Mientras está en línea, se presenta una columna que enumera los módulos de expansión detectados.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal