Vista de información del dispositivo
La vista
Información del dispositivo
muestra información del dispositivo y del estado del dispositivo. También le permite restablecer un dispositivo a su estado de encendido. La información de esta vista no se muestra si:- está fuera de línea o
- está creando actualmente un dispositivo
Utilice esta vista para determinar la identidad del dispositivo.
CONSEJO:
Los datos de esta vista proceden directamente del dispositivo.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión