Prueba/Mantenimiento
Utilice esta vista para hacer lo siguiente:
- Configure el disparo de prueba.
- Configure el disparo en posición de prueba del MCC.
- Configure las protecciones de mantenimiento.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión