Potencia reactiva generada
Use esta página para hacer lo siguiente:
- Configure la protección por potencia reactiva generada alta.
- Configure la protección por potencia reactiva generada baja.
El relé de sobrecarga electrónico E300 tiene la capacidad de proteger contra la potencia reactiva (kVAR) para aplicaciones específicas que requieren la supervisión tanto de la tensión como de la corriente. El usuario puede proteger o emitir una advertencia en caso de que la potencia reactiva (kVAR) de un motor eléctrico sea demasiado alta o demasiado baja.
CONSEJO:
Los controles de potencia reactiva generada solo están habilitados para los módulos de detección de tipo VIG.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión