Potencia real

Utilice esta vista para hacer lo siguiente:
  • Configure la protección por sobrepotencia real.
  • Configure la protección por subpotencia real.
El relé electrónico de sobrecarga E300 tiene la capacidad de proteger contra la potencia real (kW) para aplicaciones específicas que requieren la supervisión tanto de la tensión como de la corriente. El usuario puede proteger o emitir una advertencia en caso de que el consumo de potencia real (kW) de un motor eléctrico sea demasiado alto o demasiado bajo.
CONSEJO: Los controles de potencia real solo están habilitados para módulos sensores de tipo VIG.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal