Factor de potencia adelantado
Use esta página para hacer lo siguiente:
- Configure la protección por factor de potencia adelantado alto.
- Configure la protección por factor de potencia adelantado bajo.
El relé electrónico de sobrecarga E300 tiene la capacidad de proteger frente al factor de potencia en aplicaciones específicas que requieren la monitorización tanto de la tensión como de la corriente. El usuario puede proteger o emitir una advertencia en caso de que el factor de potencia de un motor eléctrico sea demasiado alto o demasiado bajo.
CONSEJO:
Los controles de factor de potencia adelantado solo están habilitados para los módulos de detección de tipo VIG.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión