Potencia aparente

Use esta página para hacer lo siguiente:
  • Configure la protección por sobrepotencia aparente.
  • Configure la protección por subpotencia aparente.
El relé electrónico de sobrecarga E300 tiene la capacidad de proteger contra la potencia aparente (kVA) para aplicaciones específicas que requieren la supervisión tanto de la tensión como de la corriente. El usuario puede proteger o emitir una advertencia en caso de que el consumo de potencia aparente (kVA) de un motor eléctrico sea demasiado alto o demasiado bajo.
CONSEJO: Los controles de potencia aparente solo están habilitados para los módulos de detección de tipo VIG.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal