Subcarga

Utilice esta vista para configurar la protección contra subcarga.
Una corriente del motor inferior a un nivel específico puede indicar un mal funcionamiento mecánico en la instalación, como una cinta transportadora rota, un aspa del ventilador dañada, un eje roto o una herramienta desgastada. Es posible que estas condiciones no dañen el motor, pero pueden provocar pérdidas de producción. La detección rápida de fallos por subcarga ayuda a minimizar los daños y las pérdidas de producción.
El relé electrónico de sobrecarga E300 puede monitorizar esta condición con su función de disparo y advertencia por subcarga para detectar rápidamente un fallo por subcarga y minimizar los daños y las pérdidas de producción.
CONSEJO: El temporizador de inhibición de subcarga se inicia después de que la fase máxima de la corriente de carga pase de 0 A a 30 % del ajuste FLA mínimo del dispositivo. El relé electrónico de sobrecarga E300 no empieza a monitorizar una condición de subcarga hasta que expira el tiempo de inhibición de subcarga.
Para cualquier aplicación dada, el límite práctico del límite de disparo por subcarga dependerá del ajuste FLA y del límite inferior de la capacidad de medición de corriente del relé electrónico de sobrecarga E300.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal