Subintensidad
Utilice esta vista para configurar la protección de subintensidad.
Para aplicaciones sin motor, cuando la corriente medida es inferior a un nivel específico durante una fase específica, puede indicar un fallo eléctrico, como un elemento calefactor resistivo defectuoso o una bombilla incandescente que no funciona. Es posible que estas condiciones no dañen el sistema de alimentación, pero pueden provocar la pérdida de producción o el incumplimiento de la certificación. El relé electrónico de sobrecarga E300 puede monitorizar una condición de subintensidad por fase con su función de disparo y advertencia de subintensidad de línea para detectar una subintensidad rápida en una fase específica y minimizar los daños y la pérdida de producción.
CONSEJO:
El temporizador de inhibición de subintensidad se inicia después de que la fase máxima de corriente de carga pase de 0A al 30 % del ajuste FLA mínimo del dispositivo. El relé electrónico de sobrecarga E300 no comienza a monitorizar una condición de subintensidad hasta que vence el tiempo de inhibición de subintensidad.
Para cualquier aplicación dada, el límite práctico del límite de disparo de subintensidad L1 dependerá del ajuste FLA y del límite inferior de la capacidad de medición de corriente del relé electrónico de sobrecarga E300.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión