Pérdida de fase

Un desequilibrio de corriente alto, o fallo de fase, puede ser causado por contactos defectuosos en un contactor o disyuntor, terminales sueltos, fusibles fundidos, cables cortados o fallos en el motor. Cuando se produce un fallo de fase, el motor puede experimentar un aumento de temperatura adicional o una vibración mecánica excesiva. Esto puede dar lugar a una degradación del aislamiento del motor o a un aumento de la tensión en los cojinetes del motor. La detección rápida de pérdida de fase ayuda a minimizar el daño potencial y la pérdida de producción.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal