Sobre Actual

Utilice esta vista para configurar la protección de sobre Actual.
Para aplicaciones no relacionadas con motores, cuando la actual medida es mayor que un nivel específico para una fase específica, puede indicar un fallo eléctrico, como un elemento calefactor resistivo defectuoso. Tales condiciones podrían dañar el sistema de potencia durante un período de tiempo, lo que podría conducir a la pérdida de producción. El relé electrónico de sobrecarga E300 puede monitorizar una condición de sobre Actual por fase con su función de aviso y disparo de sobre Actual de Línea para detectar una sobre Actual rápida en una fase específica y minimizar el daño y la pérdida de producción.
CONSEJO: El Temporizador de inhibición de sobre Actual comienza después de que la fase máxima de la actual de Carga pase de 0A a 30 % del valor mínimo de FLA del Dispositivo. El relé electrónico de sobrecarga E300 no empieza a monitorizar una condición de sobre Actual hasta que expira el tiempo de inhibición de sobre Actual.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal